请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 我正在降低 Tx 功率并测量 RSSI 水平。 我使用868MHz、CC1200为50kbps。 通过更改 PA_CFG1的值、我可以更改 Tx 功率。 我是否有办法将 TX 功率更改为-28、-32、-36。 因为我只能设置-24或-40
此致
Shari
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.