This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 协调器和传感器之间的自定义消息通信

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/565929/custom-message-communication-between-coordinator-and-sensor

主题中讨论的其他器件:CC1200

我在协调器和传感器之间传输了自定义消息。

我向 ti15.4-stack-SDK 添加了 UART 功能。

通过 UART 传送到传感器的消息会立即传输到协调器。

但协调器发出的消息并非如此。 几秒钟后、它被传输到传感器。

我没有禁用传感器读取计时器。



如果有人、请回复我的问题。
再见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器侧使用轮询来接收消息、因此延迟取决于轮询速率。 将轮询速率设置为较小的值、它将在较短的时间内接收消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    您是优秀的程序员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但某些数据包会消失。
    也就是说、传感器不会捕获已从协调器发送的某些数据包。
    为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明从收集器向传感器发送消息的速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不会连续发送数据包。
    我可以随时使用 sscom3.2发送数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 sscom3.2? 我建议您设置监听器以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SSCOM 是232测试程序。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 因此、我认为监听器可以帮助您了解传感器错过消息的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用 trxEB 和 CC1200作为监听器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1111 USB 软件狗不是合适的选择?

    我将作为监听器购买 CC1111。