This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430和 CC1310软件栈

Guru**** 2391215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/565308/cc430f5137-cc430-and-cc1310-software-stack

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好、先生、

CC430和 CC1310是否使用不同的软件堆栈? 两个 IC 都可以使用类似的软件堆栈吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    如果我的客户使用 CC430F5137进行无线传输、如果我的客户正在寻找具有更长传输范围和更高传输功率的 IC、您会推荐哪种 IC? CC1310是否是一个不错的选择?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1310是低功耗、远距离传输的理想选择、并具有多个远距离模式的软件示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的推荐。

    支持 CC430的软件堆栈是否与 CC1310不同? 是否有任何方法可以将 CC430软件堆栈调整为 CC1310、以便我的客户在开发过程中更方便?

    谢谢。