This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:采用 CC1101的低功耗 RX

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/564594/cc1101-low-power-rx-with-cc1101

器件型号:CC1101

您好!

我想将 CC1101置于 RX 模式并实现最低功耗(我知道我需要使用 WOR)使用 CC1101可实现的最低功耗是多少?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在 RC 振荡器运行(WOR 模式)的睡眠状态下、CC1101使用0.5uA。 RX 模式下的流耗为14.3mA–16.5mA、具体取决于数据速率(数据表中列出了这些数字)。
    在无线电从睡眠状态转换到 RX 状态(晶体启动+同步校准)期间、您还将具有额外的电流消耗。 请访问 http://www.ti.com/lit/swra126。
    WOR 模式下的最小功耗取决于睡眠时间与配置对讲机保持 RX 的时间之间的比较。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siri、

    假设我想捕获任何传输、它是否取决于前导码长度(这是我可以睡眠的最长时间)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有时间同步系统、则发送器的前导码长度会设置接收器的睡眠间隔。

    Siri