This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STKUS - Altium 文件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/598952/cc1350stk-cc1350stkus---altium-files

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

您好、支持人员、

我正在尝试将 Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于1GHz 的远程无线开发套件的设计文件导入到 Altium 中。

Allegro 原理图.DSN 导入、但 PCB (.bRD)不导入、除非您有 我没有的 Allegro 副本。

是否有人可以将 Allegro PCB 保存到.ALG 文件中。  我认为我可以导入此类文件吗?

此致 Dean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    今天、我们只能在 Allegro 中保存为*。BRD 文件格式。

    应提供从 Allegro 到 Altium 的布局转换程序。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关文件转换的更多信息: techdocs.altium.com/.../Moving 至 Cadence Allegro PCB Editor 的 Altium Designer

    使用 ASCII 转换在没有 Allegro 的情况下导入
    没有许可 Allegro 安装的 Altium Designer 工作站能够导入 Allegro ASCII 提取文件(*。ALG)。 以下过程使许可的 Allegro 用户能够将 Allegro 二进制*。brd 文件转换为 Altium 兼容*。alg 文件。 转换必须在 Allegro 许可的计算机上运行。

    在 Altium Designer 安装程序(Summer 08或更高版本)的\System 文件夹中找到以下两个文件:
    Allegro2Altium.bat
    AllegroExportViews.txt
    将两个文件复制到包含*。brd 二进制 Allegro 版本15.2或16文件的文件夹中。
    打开命令提示符、导航到包含这些文件的文件夹、然后键入以下命令:Allegro2Altium your_file.brd
    如果文件名包含空格、请用双引号将文件名括起来、例如:Allegro2Altium "Your file.brd"
    ASCII 文件现在在文件夹中创建。 将*。ALG 文件复制到 Altium Designer 工作站 Summer 08 (版本7)或更高版本、然后使用导入向导进行导入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已阅读上述声明,这有点误导。 为了将 Allegro PCB 文件导入到 Altium 中、我需要一个.ALG 文件(ASCII 类型格式)。 我需要这是因为我没有 Allegro 的副本。 如果我这样做、我将能够导入.brd 文件。  

    我获取.ALG 文件的唯一方法是、如果有人从 Allegro 导出该文件。 Allegro 应该能够将 PCB 保存(或导出)为.ALG 文件。  

    如果你能去,我将不胜感激。  

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Allegro 中看不到导出到.ALG 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    实际上、拥有 Allegro 许可证的人需要运行您在5月30日发布的过程。
    您只需要这两个文件:
    Allegro2Altium.bat
    AllegroExportViews.txt
    我已将它们放在以下 google 驱动器上
    drive.google.com/open
    drive.google.com/open

    您需要将这两个文件放入包含. brd 文件的目录中,然后按照5月30日的帖子中所述运行命令行。
    然后、这将创建.ALG 文件、希望您可以将该文件发送给我。

    我希望您可以去看看。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否看到了我的最后一个回复? 您能为我们尝试一下。  

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能不能告诉我您是否可以为我们尝试转换。 如果不是让我知道。  

    此致、

    Dean