主题中讨论的其他器件:CC1101、 CC1120
我们将 CC1101用于433.92MHz 接收器、并尝试描述其承受干扰的能力、但数据表中缺少一些关键规格。
需要知道三阶截点
无伪波动态范围
ADC 中的位数
LO 的偶次谐波抑制、尤其是867MHz
请尽快提供此数据。
谢谢
Rob Tywlak
BGM 电子服务
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Richard:
我的应用需要接收-80至-95dBm 范围内的信号、同时拒绝任何可能高达-30dBm 的附近信号... 这将需要超过70dB 的 SFDR、我不确定该器件是否能够实现。 应用频率为433.92MHz、因此了解 L.O 谐波的灵敏度将有助于设计前端滤波器-全球多个手机频段都处于这些范围内、并且接收到的电池信号可能会比所需信号强得多 信号、这再次推动了对 SFDR 的需求尽可能高。
信号是 FSK、19200波特、曼彻斯特编码、目前偏差为38KHz。 应用程序在半卡车上进行轮胎系统监控、因此一个干扰案例是驾驶员在靠近接收器的手机上...
我对该器件的另一个问题是、PLL 不会达到433.92 MHz、并且在408MHz 以上变得非常不稳定-有什么想法会导致这种情况? 它在406.800MHz 频率和0x0F0000频率设置以及27.1200MHz 晶体下工作正常、但不在所需的0x100000设置下工作、这会产生大约408.8MHz 的频率和许多显示不稳定性的边带。 我具有所需的100nF 去耦电容器和紧凑的 PCB 布局、因此不应成为问题。 晶体显示的频率正确、并且完全在 Rode & Schwarz 射频分析仪上测量的30ppm 容差范围内。
供参考-我们不在应用中使用发送、但我在-30dBm 功率级别下将其用于调试目的。
请就第二个问题提供建议-我将在频率校正后描述接收器的特征。
此致、
Rob
BGM 工程服务
尊敬的 Rob:
如果 干扰源高于信号电平70dB、则该器件将无法接收信号。 这正是数据表中的选择性和阻断性能所指示的。 如果干扰信号距离所需信号≥2MHz、我们还有其他类似 CC1120的器件可实现此目的。
在您的第二个问题中、如果使用了超出建议范围的组件、TI 不保证数据表中的任何规格。 您可以为此器件使用频率在26MHz 至27MHz 之间的晶体。 您无法在此频率范围内获得一个?
此致、
Haiatullah G.