This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:有关链接器文件语法的问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1177063/cc1352p-question-about-linker-file-syntax

器件型号:CC1352P

在 CC1352示例的链接器文件中、我看到了以下代码:

/* Heap buffer used by HeapMem */
.priheap : {
__primary_heap_start__ = .;
. += HEAPSIZE;
__primary_heap_end__ = .;
} > SRAM align 8

“”的作用是什么。 "__primary_heap_start__=.;"中的平均值?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读  tiarmclang 在线手册中的在链接时分配符号子章节。  如果您使用 TI 专有编译器 armcl、则本文档仍然是准确的。  请注意使用 SPC ("")时可能会出现的问题。 运算符)以及诸如 run_start run_end 之类的运算符如何更好地工作。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您提供的有用信息!

    此致、

    水阳