This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:从 ERROL-241中恢复

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1178632/launchxl-cc1312r1-recover-from-error-241

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我有一个基于启动的 cc1312r1的设计。 我尝试限制对 BIM 的读取访问。 我在 ccfg.c 中将 SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_PWRPROF_TAP_ENABLE 设置为0x00 我无法再批量擦除芯片。 我得到错误:

连接到目标时出错(0x0时出错-241)无法访问路由器子路径...

是否有办法恢复电路板?

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:此问题已解决。 使用闪存编程器解除阻止。 CCS 和 Uniflash 失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发布该解决方案!

    谢谢、

    玛丽·H