This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:CC1110-CC1111

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1111EMK868-915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1177812/cc1110-cc1111-cc1110-cc1111

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:CC1111EMK868-915

您好!

我尝试设置 RX 衰减。 以避免 RX 在2或时达到饱和
越来越多的芯片已经接近尾声。   

当我更改 0xDF14:MCSM0 -主无线电控制状态机配置值 :1:0 Close_in_RX[1:0]时、衰减不会生效。

我正在使用 rfcat 界面更改值并回读以进行确认。  

外部衰减器工作正常;但  MCSM0 Close_in_RX[1:0]中的值不会发生任何变化。   

如何通过 MCSM0 Close_in_RX[1:0] 选项添加衰减?

提前感谢您的支持

此致、

Jayr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了写入寄存器之外、您无需执行任何特殊操作。

    我使用 SmartRF Studio 对此进行了测试、并将 CC1110设置为连续 RX、同时将发送器设置为以 CONT 传输。 TX

    我为 Close_in_RX 的所有4个值读取 RSSI:

    0:-67

    1:-72

    2:-78

    3:-82

    这对应于:、0、5、11和15的衰减。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的更新以及您针对此问题执行的测试。  我知道 您能够通过 MCSM0-Close_in_RX[1:0]位验证和确认衰减设置。 现在我必须弄清楚为什么我能够使用外部12dB 衰减器恢复正常运行,但是如果我按照 SWRS033H 文档中的说明启用12dB 衰减,将 MCSM0寄存器设置为0x1A,则接收失败。

    此致、
    Jayr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将对讲机设置为连续 RX、然后读出 RSSI、以查看接收到的信号强度在不同设置下是否合理。

    在 TX 侧具有连续传输的内容。

    您是否使用同步搜索等的 CS 门控?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢就这一问题采取的后续行动。
    我的环境包含一个运行 rfcat 固件的 Yard Stick One (YSO)软件狗。 使用的是
    解码315Mhz ISM 频带中的数据流。 直到我更换了、一切都很好
    室内自制接地层天线、带外部锥形天线。  

    这就是我到目前为止所做的工作:
    1-我按照您的建议测试了 RSSI 值、并确认 MCSM0衰减值
      按照 SWRS033H 文档中所述的方法工作。
    2-我修改了 CC1111微处理器868MHz ~ 915MHz 评估板(CC1111EMK868-915)以运行
      并确认我能够正确接收和解码射频数据流。 很明显
      YSO 软件狗存在射频问题。
    3 -我在天线线路中插入了一个315 MHz 带通滤波器、一切都可以正常使用带通滤波器、
      这意味着 YSO 的射频前端因来自外置天线的额外射频而不堪重负。  

    我将做更多研究、以了解 YSO 软件狗为何对无所不在的射频信号如此敏感。 现在、我将会
    继续使用经过修改的 CC1111EMK868-915评估板、该评估板在内部和之间都能正常工作
    外部天线。

    再次感谢您向正确的方向指示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我将关闭该线程。 如果您有与此相关的硬件问题、您可以再次打开此主题、或通过新帖子链接到此主题、然后将分配来自 HW/RF 组的人员来帮助您。

    祝您调试顺利

    Siri