This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:如何使用来自 CC1352R 的第二个 UART

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1178515/launchxl-cc1352r1-how-to-use-2nd-uart-from-cc1352r

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
Thread 中讨论的其他器件:CC1352RSysConfig

尊敬的专家:

现在我正在使用 cc1352r LaunchPad,根据 cc1352的数据表,可以看到2*UART,但我找不到任何使用第二个 UART 的示例或其他文档,所以请指导我找到使用第二个 UART 进行传输的完美解决方案/示例...

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用两个 UART 的任何示例、但您可以使用 SysConfig 添加第二个 UART:

    对于 TX 和 RX 引脚、您需要选择要用于第二个 UART 的硬件上的引脚。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的快速回复、我怀疑我如何编写自己的回调和其他基本编码...

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到有关如何使用 UART 驱动程序的文档。

    TI 驱动程序运行时 API

    有多个 UART 示例、您将按照与示例中使用的 UART 相同的步骤使用第二个 UART。  

    Siri