This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TX 和 RX 之间的无线电通信

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1171803/cc1310-radio-communication-between-tx-and-rx

器件型号:CC1310

您好!

我正在开始我的项目、它也将是我在计算机科学方面的论文。

我的项目将使用两个 CC1310F128、TX 必须通过无线电向 RX 发送不同的数据。
我将收集尽可能多的信息、下周一我将开始我的项目。

我有几个问题、但主要问题是我从哪里开始?

是否有推荐的样片项目可供开始使用?


我看到有" rfWsnConcentrator "或" rfWakeOnRadioTx/RX "、但还有许多其他的... 在我的案例中、哪一项更值得推荐?

欢迎您提出任何其他建议、
非常感谢那些将投入时间和想法的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开始软件方面进行检查-是否有两个 LAUNCHXL-CC1310 LaunchPad 以便开始初始测试?

    最好的起点是查看以下页面、该页面概述了我们低于1GHz 无线连接产品的初始开发指南: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1093276/sub-1-ghz-development-guidelines

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 是的,我有两个 LaunchXL CC1310。
    我的目标是从两个 CC1310开始、但我希望一个 RX 和多个 TX 发送到同一 RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有想要实施的规范/描述? 可以选择不同的示例作为起点、但如果您可以准确地提供所需的操作、则更容易指向正确的方向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 RFEasylinkEchoRX 和 RFEasyLinkEchoTX。 除非您安装了两台计算机、否则我建议您对 TX 进行编程、然后使用标准 USB 壁式组件进行设置。然后将 RX 编程到其他1310中并开始使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、
    是的、我想实施这样的项目:
    我希望许多 TX 能够收集温度/湿度等数据。
    所有这些数据都发送到中央 RX、RX 负责将其发送到数据库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、
    我想实施这样的项目:
    我希望许多 TX 能够收集温度/湿度等数据。
    所有这些数据都发送到中央 RX、RX 负责将其发送到数据库。
    您建议在" rfWsnConcentrator "和" rfWakeOnRadioTx/RX "之间使用哪一项?
    非常感谢、任何建议都很有用、这是我的第一次体验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用各种方法将数据从传感器节点发送到集中器。

    首先:您要使用堆栈/定义的协议来执行此操作、还是要从头开始?  

    为什么要查看   rfWakeOnRadioTx/RX 示例? 如果您有多个 TX、则很可能需要始终处于 RX 中的集中器。 或者、您是否计划实施某种类型的时隙? 您是否绘制了它在时域中的外观(TX 单元何时发送等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、
    我希望 Tx 每分钟或每5分钟发送一次传感器读数。
    我查看这些示例是因为 Keith Barkley 推荐了这些示例。 我的想法是 CC1310使用 EasyLink 通过无线电发送。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有多个 TX 节点来避免 冲突等、您将如何处理时序? 如上所述、在查看(随机)示例之前、请先详细说明您想要实现的内容和方式。 这很可能会在结束时为您节省一些时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、很抱歉、但我仍然不知道如何避免碰撞。
    我认为最多会有2个 Tx、这样我就可以设置非常不同的传输时间、否则是否可以检查其他人是否在传输?
    我的想法是在 RX 中识别 TX 地址、并且只有在它识别到 TX 地址时才接收该地址。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于可以发送到一个接收器的多个节点、您可以:

    -在发送之前、使用 LBT/CCCA 基本检查是否有任何内容正在无线传输。 (Google 了解更多信息)。 一个潜在的问题是、如果节点对于所需的 TX 节点不"可见"、则此方法将会丢失、从而向接收器发送数据。  

    -使用时间多路复用。 确定节点1可以在 t 发送、节点2可以在 t + x 等 然后、您必须在系统中具有公共时间基准。  

    您还应了解网络的拥塞情况。 换言之、如果您将所有节点的 TX 时间相加、并找到给定时间段内 TX 的百分比。 如果百分比较高、则必须重新考虑网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息、这对我非常有用。
    为了开始了解其工作原理、我将示例代码" rfWsnConcentrator "与代码" rfWsnNode "一起使用。
    在此示例中、发送了一个包含"ADC 值"的数据包、但我不知道它从何处读取该值、您能提供信息吗?

    下一步是将温度传感器连接到我的节点、并尝试将其发送到集中器、以便我可以在继续整个项目之前学会使用芯片。
    我还开始学习时间多路复用、这似乎是最有趣的方法。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到温度传感器更复杂。
    作为第一项测试、我想使用一个光晶体管来对光脉冲进行计数、并每10分钟将计数发送给集中器。
    我有一个来自 Onsemi 的 KDT00030光晶体管。
    是否有关于如何实现这一点的建议?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有几个问题、您有什么建议吗?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要有关您遇到的问题的更多详细信息。 最好一次一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我设法实现了脉冲计数器。
    是否有办法将 cc1310置于节能模式并在读取光脉冲时唤醒?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看"pinInterrupt" SDK 示例。 这将实现您想要实现的目标。

    此致、

    Arthur