This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311开发套件

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, CC1311R3, LAUNCHXL-CC1312R1, CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1178414/cc1311r3-cc1311-development-kit

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:LP-CC1311P3LAUNCHXL-CC1312R1CC1311P3

你(们)好

我在数据表中看到了开发套件。

但我无法访问该页面。

•LP-CC1311P3开发套件
https://www.ti.com/tool/LP-CC1311P3 

何时重新发布此 EVM?

如果 LP-CC1311P3未重新运行、

开发可用于 CC1311R3的器件 EVM 是什么?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我们 尚未发布任何适用于 CC1311的开发套件。 同时、如果您想让参考设计为您的设计奠定基础、可以使用 :LAUNCHXL-CC1312R1 (SWRR160): https://www.ti.com/lit/zip/swrr160 (如果您使用 CC1311R3)。 如果您使用的是 CC1311P3、则可以基于  CC1352PEM-XD7793-XD24-PA9093 (SWRC362)进行设计 :www.ti.com/.../swrc362。 请记住 、第二个参考设计是为支持2.4GHz 频带的 CC1352P1而设计的。 因此、您可以为您的设计移除2.4GHz 射频路径。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiatullah

    感谢 您的快速回复。

    此致、

    GR