This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:将 UART2驱动程序用于回调模式 CLI 的简单示例

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179757/cc1352p-simple-example-of-utilizing-uart2-driver-into-a-callback-mode-cli

器件型号:CC1352P

回调模式下(读取和写入都需要回调模式)、我在哪里可以看到使用 UART2驱动程序的简单 CLI 代码的引用?

重要的是、它不会处于阻塞模式。

我在 uart2callback 的 SDK 示例中看到过、但只有读取操作处于回调状态、写入处于阻塞模式

感谢你们的帮助!