请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:闪存编程器 主题中讨论的其他器件:CC1310、 UNIFLASH
团队、
我有一位客户使用 SmartRF Flash Programmer 2对 CC1310的串行引导加载程序进行编程、而我们指定支持的 USB 转串行加密狗为 XDS110、XDS100、XDS200等。 我不清楚支持哪些 FTDI 器件。 FTDI 设备 FT4232H 不工作、但 FT234设备工作正常。
故障软件狗使用 FT4232H、第一个事务以0x60而不是0x55开头、以启动与 CC13xx 的通信。 `s 它似乎缺少前2个0x55字节。 成功的软件狗使用 FT234芯片。 如果我看一下 SmartRF Flasher 目录,我可以看到“ftd2xx.dll”库,它解释了它为什么支持 FT234芯片, 我们是否可以为 FT4232H 芯片添加适当的支持?