This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:RSSI 测量-操作方式和时间

Guru**** 2416440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179022/cc1352p7-rssi-measurement---how-and-when

器件型号:CC1352P7

是否有任何关于如何从无线电接收到的数据包计算 RSSI 值的信息? 它是整个数据包上的 AVG、还是样本? 当强度大于我们编程以接收数据包的值时、有一个无线电唤醒设置。 这对我来说意味着这个数字是在无线电接收开始时计算的(在无线电接收和前导码期间)。

谢谢、
肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这取决于所使用的 PHY。 您使用的是哪一个?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我们使用的是低于1GHz、具体来说是915MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    PHY 表示歉意、我的意思是:

    • BLE
    • IEEE 802.15.4
    • 专利

    如果您在低于1GHz 上使用专有协议、您很可能会使用专有 PHY、但您能确认情况吗?
    这很重要、因为不同的无线电贴片可能具有不同的 RSSI 计算。

    此致、

    Arthur