This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:将 LAUNCHXL-CC1350数据添加到 Bluemix

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/599313/launchxl-cc1350-launchxl-cc1350-data-to-bluemix

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1310

我正在进行一个项目、在该项目中、我需要远距离传感器数据、因此我选择了 CC1350低于 GHz、但我一直处于停滞状态。  我需要让多个1350标签与集中器通信、然后将该信息转发到 IBM Bluemix。  我已经尝试过该参考设计  

低于1GHz 传感器到云工业物联网
(IoT)网关参考设计

但当我尝试从 launchpad 获取数据到 Beagle Bone 时、会陷入困境。  我希望 Beagle Bone 以红色节点运行,并在此处进行邮件过滤和转发。  我认为红色节点中的串行节点应该从集中器获取消息、但它不会。  Minicomm 中也没有显示任何内容。  所以我不知道该怎么办。  

作为第二次尝试、我使用了默认的 Launchpad 和标签演示、该演示有效、消息被发送到红色节点、但该演示代码似乎仅提供 ADC 值、这是非常无用的。  我需要标签上的所有运动传感器数据。  如果数据是 JSON 格式化的、这也很好、看起来不在演示代码中。   

我需要与 TI 的某个人交谈、以找到前进的道路。  

谢谢、 Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在 CC13x0 SDK 中使用 TI 15.4 Stack 的 Linux GW 参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我是否正确理解您的网关-(BeagleBone Black + CC1310/50 Mac 协处理器)和网络中的一些传感器。
    使用 TI 参考设计的开箱即用应用程序 您可以在 git.ti.com/.../tidep0084上看到数据进入、直到应用程序中的 appclient 模块。
    如果您使用的是开箱即用传感器应用程序-您可以看到数据、并且没有问题。

    对于您的应用程序-从应用程序中,您要将数据发送到您自己的处理程序模块/cloudadapter 模块,该模块将数据发送到 IBM Bluemix。 使用开箱即用传感器、您是否看到正在编写的 IBM 模块上传入的数据? 这是为了验证您至少可以看到默认应用程序传入的数据。
    之后、我们需要检查收集器应用程序的路径、该应用程序接收来自 Launchpad (运行 Mac 协处理器)的消息、该消息已接收并正确发送到物联网网关应用。 如果您没有收到数据,请开始查看 处理传入数据的函数 processSensorData()中的文件 git.ti.com/.../collector.c。

    此外、您还提到了要添加对运动传感器的支持。 在最近于2017年5月3日进行的更新中、我们向应用添加了对运动传感器的支持。
    为此、如果使用开箱即用应用、您需要使用文件 git.ti.com/.../smsgs.h 中所述的消息格式发送运动传感器数据 、或者您也可以修改应用的实现。 在 函数 processSensorData()中,您需要更新文件 git.ti.com/.../collector.c 中接收到的消息的处理。 以及收集器和物联网网关应用之间的 proto 接口。

    如需了解有关接口和软件设计的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../TIDEP0084 第1.2.1节、第4节和第5节中的 TI 设计指南。