This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EMK-420-470:SmartRF Studio 默认 XML

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/599321/cc1120emk-420-470-smartrf-studio-default-xml

器件型号:CC1120EMK-420-470

您好!

在启动并从 SmartRF StudioTM 中选择 EB 后、是否有某种方法可以自动加载特定的 XML 配置?

例如将参数附加到调用中:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\bin\device_control_panel.exe
device_control_panel.exe -TrxEB -CC1121 -0044_4800RX-13KHz.xml
或者、理想情况下、支持将根据特定配置文件加载 Studio 的基本脚本?
谢谢、
Jay Zebryk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    无法在 SmartRF Studio 启动时自动加载特定配置文件。

    我不知道您的确切用例、但有一个 SmartRF Studio 脚本模块、它可以使用 Perl 脚本通过自定义设置进行简单测试。 请参阅 SmartRF Studio 帮助手册中的详细说明。

    此致、
    Øyvind μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Øyvind μ A、

    Chuck Farrow、我使用您的 Perl 界面进行了调查、但发现缺少 Perl 界面。
    文档很少、工具链过时。
    目前是否有人负责支持使用 Perl 开发脚本?

    谢谢、

    Jay Zebryk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无线 MCU 中的工具组支持用于 SmartRF Studio 的 Perl 脚本模块。 但是、我们没有任何计划来扩展当前功能。

    您能更详细地描述一下 Perl 界面中缺少的内容吗?

    此致、
    Øyvind μ A