This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:GPIO 引脚和放大器上的电压;PARTVERSITION 问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/598950/cc1120-voltage-on-gpio-pin-partversion-problem

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6972

您好!

我们上周生产了50个 PCB、根据我们的测试结果、其中15个不起作用。

我们的 MCU 是 MSP430FR6972、射频收发器是 CC1120。 我们以前生产过相同的设计、但没有遇到任何问题。

当 CC1120未通电时、一切看起来都正常、并按预期工作。 但是、当 CC1120加电时、RF_GPIO 信号会发生意外行为。 即使上拉电阻器被启用并且引脚被设置为输入、GPIO 引脚也具有0.6V 的电压。 此外、当我们读取 PARTVERSITION 寄存器时、它返回0x00。 问题出在哪呢? 其中35个正常工作并且具有有效的器件版本(0x23)。 我们通过 DigiKey 购买了所有这些产品。 所有器件都具有相同的编号(6BI AY7Z)。

等待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要了解芯片的一部分是否正常工作、请执行以下操作:
    -芯片上的 Vdd 引脚是否具有预期的电压?
    - RBIAS 引脚上的电压是否等于1.25V?
    - DCOUPL 引脚上的电压是否等于1.8V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -芯片上的 Vdd 引脚是否具有预期的电压? 是的、Vdd 引脚具有预期的电压。
    - RBIAS 引脚上的电压是否等于1.25V? 不可以、它等于2.2V
    - DCOUPL 引脚上的电压是否等于1.8V? 不可以、它等于0.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够用 X 射线检查焊接?

    电压电平表示硬件上的基波是错误的。 它可能是交换引脚、焊接不良、安装了错误组件等 如果没有手头的电路板、则很难精确定位。 首先、您必须检查电路板。 同时检查芯片板是否接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将尝试检查焊接。 我不认为设计不准确、因为我们已经生产了几次相同的 PCB。
    我向您发送了朋友请求、您能接受吗? 我们请求您查看我们的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请求被接受。