请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 我们的设计采用了带 PCB 天线的 CC1101、并忙于测试433MHz 的专有网状协议。 我们希望对跳频进行仿真。 方案是网状网络中的3个节点(节点1、2和3)。 节点1希望向节点3发送数据包、但我们希望它由节点2转发。 因此、节点2必须在节点1和3的范围内、但节点1和3不能在彼此的范围内。 我们如何调整 CC1101以缩小节点1和3的范围、使它们无法相互通信。 我们希望在实验室环境中对此进行仿真、在该环境中、我们无需在节点之间进行大型物理隔离即可实现相同的目的。