This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:模拟网状网络中的节点间的跳频

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/599006/cc1101-simulating-hopping-through-nodes-in-a-mesh-network

器件型号:CC1101

我们的设计采用了带 PCB 天线的 CC1101、并忙于测试433MHz 的专有网状协议。 我们希望对跳频进行仿真。 方案是网状网络中的3个节点(节点1、2和3)。 节点1希望向节点3发送数据包、但我们希望它由节点2转发。 因此、节点2必须在节点1和3的范围内、但节点1和3不能在彼此的范围内。 我们如何调整 CC1101以缩小节点1和3的范围、使它们无法相互通信。 我们希望在实验室环境中对此进行仿真、在该环境中、我们无需在节点之间进行大型物理隔离即可实现相同的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    缩小范围:
    -您可以将输出功率降至最低。
    -您可以移除天线或将金属物体放置在靠近天线的位置以对其进行调谐。