This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:CC1101-Q1的参考设计

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/598806/cc1101-q1-reference-design-for-cc1101-q1

器件型号:CC1101-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101

我看到 CC1101具有 434MHz 的参考设计、但我没有看到专门针对 CC1101-Q1的参考设计。 我想唯一的区别是去耦、但 TI 是否有适用于 CC1101-Q1的特定参考设计?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未看到任何针对 CC1101-Q1的特定于。 请尽可能使用 CC1101参考设计。 此外、将通孔放置在靠近所有接地引脚的位置、以确保良好接地。 所有 Vdd 去耦应与 CC1101相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我打算在每个电源引脚上放置一个专用的去耦电容器。  

    在 CC1101中、所有 AVDD 引脚是否在内部连接在一起? 我注意到引脚11和15 (220pF、NP0)的值与引脚14和9 (10nF、X7R)不同:

    CC1101-Q1显然具有更多的电源引脚、我们只是想知道如何选择 CC1101引脚的值。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AVDD 引脚不是直接内部连接、而是进入芯片上的不同电源段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 在这种情况下、如何为 CC1101上的 AVDD 引脚确定值? 只需了解 CC1101-Q1上各种 AVDD 引脚使用的值和温度系数即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去耦不是一种精确的科学、其价值与试验和错误有点不同。 对所有这些器件使用相同的值(100nF)是一个良好的开端、并使用与参考设计中相同的温度系数。 如果频谱包含一些杂散、您必须更仔细地查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、感谢您的快速回答。