This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:透明(直接传输)模式、非标准调制、OOK

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1101, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/598962/cc1310-transparent-direct-transmit-mode-non-standart-modulation-ook

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1101CC430F5137

大家好、

我使用的是 cc1310、我想使自己的低于1G 的协议成为可能。

在 CC1101中、我使用了一个外部引脚(GDO0)来调制来自另一个 uC 的载波。

我执行了 CC430F5137中使用的相同操作、在具有要传输的数据的 GPIO 和 GDO0 (配置为输入异步数据)之间有一个环路(短路)。

我可以使用外部引脚或内部配置对 CC1310执行相同的操作吗?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1310没有可按照您描述的方式进行编程的外部引脚、可用作射频内核的输入。 如需接收、请参阅 :dev.ti.com/.../signal-routing.html

    请注意、与使用基于数据包的信号相比、使用此信号时的灵敏度较差、因为信号进行的数据处理较少。

    但是:通过将前导码/ SYNC 设置为有效载荷的第一个字节/最小值并将所有内容放置在有效载荷中、可以支持 Tx 中的大多数协议。 您不能这样做的原因是什么?