This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 Rx 共通道抑制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/598793/cc1125-cc1125-rx-co-channel-rejection

器件型号:CC1125

我找不到 CC1125接收器的共信道抑制图。  是否有人知道这是什么?  它通常与频率和接收带宽相关、因此我希望使用相邻和交替通道的阻塞图来找到它。 TI 是否将其称为其他产品,或者它是否只是未经测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到任何数字。

    通常、为了能够解调器、必须具有给定的 SNR 才能解调。 对于阻塞器比敏感度限制高几 dB 的通道中的阻塞器、SNR 中的 N 由阻塞器给出。 SNR 将取决于测试用例(数据速率)、但大约10dB 的输出和接收。