This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:无线电遥控器电源

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/598568/cc430f5137-power-supply-for-radio-remote

器件型号:CC430F5137

您好!

我们正在使用 CC430开发无线电遥控器。

我们需要电源设计方面的帮助。

哪种电源适用于无线电远程控制变压器基座或 SMPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您希望获得良好的性能,则可以使用基于变压器的(模拟电源),因为噪声更小。

    如果使用 SMPS (更多噪声)、请确保使用适当的电源滤波器来抑制噪声、否则会影响无线电性能。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!!

    如果我们仔细研究 SMPS、您能为我们的应用建议任何特定的设计。

    我们的交流输入为90至270、输出为19VDC/3安培。