This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1310/CC1350

Guru**** 2561490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/597987/cc1350-cc1310-cc1350

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1310

我需要有关无线电状态转换的时间规格的信息、例如从 TX 切换到 Rx 所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下内容。 此表可在 CC1310数据表中找到

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 Rx <-> Tx 时间取决于固件、因此数据表中未给出。

    这篇文章指出:
    e2e.ti.com/.../2058858

    如果您需要在自己的应用中测量的确切数字、