This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:同步串行模式中的 CC110L

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/597703/cc110l-cc110l-in-synchronous-serial-mode

器件型号:CC110L

大家好!

我想在同步串行模式下使用 CC110L、并有一些问题:

-芯片是否使用某种数据白化、或者为什么在 TX 端具有8位延迟? 这一点很重要、如果我要发送一系列很长的1/0、但数据表中没有显示;

位数是重要的,我是说芯片只发送全字节,还是可以发送任意位数? 如果我在离开 TX 模式之前发送一个前导码、而不是20位数据、那么我应该对 RX 端有什么期望? 我只能获得最后一个完整字节、我是否能正确获得最后4个位+ 4个空位?

我知道、这些东西已经过试验、但需要时间进行试验、具体取决于可用的设置。 总之、如果您知道预期的内容、这会更容易。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟是由内部时钟引起的。 在同步串行模式下、数据需要从数据输入引脚计时到 PA 输出。 该延迟是8位。

    在同步串行模式下、CC110L 传输数据输入引脚上的任何内容。 这可能是奇数位、并由用户控制。 在 RX 端、您将收到传输的数据、但请注意、传输结束后、RX 中的 CC110L 将解调噪声、这就是您在 RX 数据输出引脚上得到的结果。 您(或更像 MCU)需要知道数据包长度以区分数据和噪声。 为了了解 CC110L 何时接收到实际数据而不是噪声、使用自动同步搜索来控制接收是一个优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sverre:谢谢您的回答和解释。
    那么、在当前数据速率下延迟为8位、对吧? 如果我与透明异步模式进行比较、它看起来非常大。

    而且、接收器端是否有某种程度的解码数据同步? 我的意思是、用于采样数据的接收 CLK 与通过无线传输的实际数据之间是否存在实时连接? 它是否类似于异步模式、其中8个采样定义了一个位?
    我可以通过某种方式与无线传输的数据同步吗?
    如果发送的数据恰好在接收器侧的时钟边沿之间具有位定界符的一半、我在接收器侧会读取什么?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在发送模式下、CC110L 提供数据时钟、GDO0用作数据输入。 数据在数据时钟的上升沿随时钟移入 CC110L。 例如、在系统中、您可以使用下降沿设置要传输的数据。 在接收模式下、CC110L 进行同步、并在任何 GDO 引脚(即用户定义的引脚)上提供接收到的数据时钟和数据。 数据输出在数据时钟的下降边沿上被设定并且应该在时钟的上升边沿上被计时到接口电路中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Sverre 提供的答案、但数据表中的信息对我来说已经很清楚了。
    太糟糕了、TI 没有在数据表或应用手册中提供有关此产品的更多信息-即使它是一个相当旧的芯片(系列)。
    我们需要使用单独和专门开发的工具对所有内容进行实验、以获取所需的信息。
    现实世界不局限于 SmartRF。
    有时、我们需要使双手变脏、远离经过 CRC 校验的漂亮干净的数据包。

    我不知道芯片如何处理传入符号速率中的错误、如果载波下降、芯片如何以及何时与载波数据重新同步、如何区分好/坏数据、我是否需要在其他引脚上使用 CS 来开始搜索同步字、 是同步时钟硬时钟、还是自适应传入数据等
    嗯、我在这里似乎不会得到答案、所以我将开始工作!