This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:支持 SEGGER SystemView

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/597338/cc1310-segger-systemview-support

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:SEGGERSYSBIOS

客户希望在基于 TI-RTOS 的产品上使用 Segger SystemView。   这要求 TI-RTOS 源代码添加某些调用–创建任务时、任务切换等  TI 是否创建了这样一个模块?  如果没有、客户要求 TI 添加此功能。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持此功能。

    BR

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了把它关闭更多....

    CCS 的系统分析器具有类似的功能(例如执行图、CPU 负载、持续时间分析等)。 我们在 TI-RTOS 中为 Hwi、Swi 和任务执行许多挂钩函数。 例如、对于任务、有以下内容:

    struct ti_SysBIOS_KNL_Task_HookSet{
    XDC_void (* registerFxn)(XDC_Int);
    xdc_void (* createFxn)(ti_sysbios_KNL_Task_handle、xdc_runtime_Error_Block*);
    XDC_void (* readyFxn)(ti_sysbios_KNL_Task_handle);
    XDC_void (* switchFxn)(ti_sysbios_KNL_Task_handle、ti_sysbios_KNL_Task_handle);
    XDC_void (* exitFxn)(ti_sysbios_KNL_Task_handle);
    XDC_void (* deleteFxn)(ti_sysbios_KNL_Task_handle);
    };

    因此、客户使用 TI-RTOS 启动并运行 SystemView 并不困难。 我希望(免责声明...我只在 SystemView 页面上进行了说明)他们必须根据需要将所需的 SystemView 代码插入上述挂钩函数。

    Todd