Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350STK 主题中讨论的其他器件:CC1350
我有1350STK R1.4.5、我可以看到它、它在我的手机上使用 iPhone IOS 应用时效果很好。
所有传感器数据工作正常、固件更新工作正常。
但是、在可用固件列表中、我需要美国低于1GHz 节点。 我看到的是欧盟、而不是美国。
US 节点是否不受支持? 或者、它是否只是丢失了、我可以在其他地方找到它?\
为什么有两个 US 集中器? 有什么区别? 可能有一个名称错误?
谢谢!
Ryan