This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:TRx 映射到监听模式下 CC1190 LNA 的 GPIO

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/597037/cc1200-trx-mapped-to-gpio-for-cc1190-lna-in-sniff-mode

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1190

我在 RX 监听模式下使用 CC1200。 我将其与 CC1190结合使用。 CC1190的 LNA 引脚由 CC1200的 IOCFG3控制。 我想映射此图、以便 LNA GPIO 引脚仅在 CC1200处于监听周期的 TRx 部分时处于高电平。 如何实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可用于控制 CC1190的信号是用户指南表10中所述的 LNA_PD 和 PA_PD 信号。