This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SimpliciTI:集中器到终端设备通信和 CC1190射频前端支持

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC1120, CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/595930/simpliciti-concentrator-to-end-device-communication-and-cc1190-rf-front-end-support

器件型号:SimpliciTI
主题中讨论的其他器件: CC1120CC1190CC1310

大家好、

我对 SimpliciTI 有一些疑问(我会将其与 IAR 一起使用)。

SimpliciTI 是否支持这种通信? 我的应用需要集中器和终端设备之间的双向通信(由任何人启动)。  

SimpliciTI 支持与 CC1120 + CC1190轻松集成?

感谢您的观看!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议从 EasyLink TXEasyLink RX 示例开始。 从普通 CC1310板开始。 下一步、您可以在示例中添加 CC1190支持。 您需要在 smartrf_settings.c 文件中调整 txPower、并且需要将射频内核信号路由到 GPIO 引脚:

    /*配置引脚 tp 控制范围扩展器*/
    PINCC26XX_setMux (buttonPinHandle、Board_LNA_EN、PINCC26XX_MUX_RFC_GPO0);
    PINCC26XX_setMux (buttonPinHandle、Board_PA_EN、 PINCC26XX_MUX_RFC_GPO1);