This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350:实用双模操作?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/596900/cc1350-cc1350-practical-dual-mode-operation

器件型号:CC1350

您好!

我对 CC1350进行了一瞥。 到目前为止、我了解到它支持双模、低于1GHz 和2.4GHz。

但是、正如我在参考原理图中看到的、我们必须选择一次要使用的内容。

这意味着、如果我有低于1GHz 的应用、其中 CC1350紧密绑定到 RX/TX 协议、那么如果 BTLE 器件想要通信、它将永远不会进行注册。 反之亦然。
例如、今天我有这样的应用、其中 BTLE 单独处理、如果需要将数据交换到相应的 MCU (该 MCU 在严格的低于1GHz 处理中、但它可以决定何时处理 BTLE)、则会产生中断

我们如何实际处理这一问题?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CC1350器件能够在低于1GHz 频带和2.4GHz 频带中以双模运行、适用于 BLE。 但是、该器件只有一个射频前端、在任何给定时间只能在其中一个频带中运行。 使用双驱动器、可以相当快速地在两种模式之间切换、通过将 BLE 连接间隔编程为足够长的时间、可以来回切换。 以下应用手册可能是有用的参考。

    http://www.ti.com/tool/TIDC-01001

    此致、