This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在同一系统中同时运行2 CC1120

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/595806/run-2-cc1120-in-the-same-system-at-the-same-time

主题中讨论的其他器件:CC1120CC1200

大家好、

我正在研究一些具有2个 cc112x 和2个天线的数据收集器(从标签收集数据)(请查看图表)、因为现在我们只处理其中一个。

我有几个问题:

1-我能否使两个 CC1120同时工作、但在不同的通道中工作、例如:1- 433.6、2- 433.75、一起工作=同时发送/恢复数据?

2 -如果1不是、为什么不是、以及如何使2 CC1120同时工作。

注:使它们协同工作的目的是、一个用于旧协议、另一个用于新协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要两个 CC1120上的 NCS 引脚相互独立控制、您就可以在给定时间使用多个 CC1120。 这是集电极的典型用例、其中使用了一个 CC1120 pr 通道。

    如果您计划为两个设备使用相同的天线、则必须使用双工器或类似器件、并确保在给定时间不会同时发送两个设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定如何阅读代码行/语句?

    但最终、两个 CC1120上的 NCS 需要连接到 MCU 侧的两个不同 GPIO、以便能够独立对两个 CC1120进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对原始帖子的注释、涉及同时发送/接收。

    让我们调用两个频率/通道 CH_1和 CH_2

    四种情况

    TX_CH_1和 TX_CH_2。 这是可以的

    TX_CH_1和 RX_CH_2。 不好 通道2上的接收将被通道1上的 TX 阻止、因为两个频率非常接近(以 Hz 为单位)

    RX_CH_1和 TX_CH_2。 不好 通道1上的接收将被通道2上的 TX 阻止、因为两个频率非常接近(以 Hz 为单位)

    RX_CH_1和 RX_CH_2。 可能起作用。 取决于每个通道的接收功率级别。 在150kHz 偏移时、选择性为40-45dB (取决于 RX 滤波器带宽)。 因此、如果其中一个信号高于40-45dB、则会阻塞另一个通道。  

    您可以选择仅使用一个 CC1200的时分多路复用系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ter 和 、很抱歉缺少信息。

    我们的射频配置:  

    BW 滤波器96。

    最大 TX 为10dBm。

    最大 RX 为2dBm。

    它是不是 O.K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rx BW = 96kHz 且通道间隔等于150kHz、这意味着、正如 Sverre 指出的、通道间的阻断将受到限制。

    您是否了解了系统要求、并找到了何时正常以及何时不是 CH 1阻止 CH 2、而是另一种阻止方式?