This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350是否提供315MHz 频带?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/596307/cc1350-is-the-315mhz-band-available-on-the-cc1350

器件型号:CC1350

CC1350上是否提供315MHz 频带?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1350支持315MHz。 VCO ha 已在该频段中完全额定运行、但我们没有315MHz 参考设计。 最初使用433MHz 参考设计。