This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:双向通信问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/594424/ccs-cc430f5137-bidirectional-communication-issue

器件型号:CC430F5137

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我将 CC430F5137用于我的项目之一、 在这种情况下、当发送器将数据发送到接收器时、它将正确接收数据、我将获得高达150mtr 的范围、但在双向通信的情况下、发送器将数据发送到接收器、而接收器确认到发送器、在这种类型的通信 I 中 AM 仅获得60-65 MTR 范围。 寄存器设置。

请 您就这个问题向我提供建议。

提前感谢。

此致、

Avinash T.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们调用您的两个单元 A 和 B

    如果我正确地理解了您、您将获得良好的范围

    A ->有效载荷-> B

    但是、如果你这么做的话

    A ->有效载荷-> B、B -> ACK -> A

    范围减半。 您是否会获得相同的范围

    A ->有效载荷-> B

    B ->有效载荷-> A
    (主要交换哪个单元是发送器、哪个是接收器)

    如果单元 A 和 B 具有相同的设置、则发送 ACK 不应影响范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ter,

    在交换情况下、我得到的范围相同、即 A ->有效载荷-> B 和 B ->有效载荷-> A、但只有当我使用双向通信模式、即 A ->有效载荷-> B、B -> ACK -> A 时、它才会减小

    此致、
    Avinash T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这毫无意义。

    如果您这么做、您应该会得到良好的范围
    A ->有效载荷-> B、B ->有效载荷-> A。(使用有效载荷作为 ACK 以获得与之前测试的完全相同的用例)

    您是否了解了在松开链路(超出范围)之前的情况?
    -什么是 A ->有效载荷-> B -> ACK -> A 的 RSSI
    -是不是仅丢失 ACK 数据包?
    -您是否检查过时间是否正常? (当 B 开始发送 ACK 时、单元 A 已接收到、以此类推)