This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101仅处于 RX 模式、443MHz

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/593714/cc1101-cc1101-in-rx-mode-only-at-443-mhz

器件型号:CC1101

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

我想尽量减少射频差分输入上的组件数量。 该器件仅在 RX 模式下使用。 是否可以在平衡-非平衡变压器之后立即切割、只添加与天线匹配的组件? RX 模式下是否有任何已知的杂散发射需要滤波? LO 等