This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:LNA 不平衡变压器中的额外组件?

Guru**** 2547550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/592594/cc1125-extra-component-in-lna-balun

器件型号:CC1125

大家好、我想知道是否有人能够在我看到的所有 CC112x 设计(在420 - 470MHz 参考设计下面)中解释 L191的用途  

我得到 C201、L201、C191和 L192形成了一个四组件平衡-非平衡变压器、以匹配100 + j60负载阻抗至50欧姆、但我不理解 L191的用途?

有人可以提供帮助吗?

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L191为 LNA 输入晶体管提供直流接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的观看。 您知道如何计算该值吗? 它是否会改变平衡-非平衡变压器的匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、不知道如何计算它、但有适用于169、274-320、315、420-470和868-928的参考设计、 950 MHz、因此您肯定会找到符合您需求的值。