This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:定期传输数据包

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/628972/ccs-cc1310-transmitting-the-packets-periodically

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: SimpliciTI

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我参考下面链接的这篇文章(第1篇)、创建了一个模型、两个 CC1310板可以相互传输和接收数据包、像收发器一样工作。但是、我希望收发器 能够定期传输数据。 例如、数据包可以每5秒传送一次。 我尝试引入一些功能、如连接的链路2、以在环路中运行、但失败了。 因此、我觉得自己想寻求解决方案。 谢谢!

此致、  

第1号

第2号

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以参考 rfPacketTx 示例  

    以下定义可在 rfPacketTx.c 中使用、以根据您的喜好设置数据包间隔

    #define packet_interval   (UINT32_t)(4000000*0.5f)//将数据包间隔设置为500ms */

    此致、

    Prashanth