This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350STK:CC1350

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/627925/rtos-cc1350stk-cc1350

器件型号:CC1350STK
Thread 中讨论的其他器件:CC1350CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

CC1350 (类似于 CC2650)是否有多角色示例?

我计划从 CC2650转移到 CC1350 STK、以解决与范围相关的问题。 是否可以在两个 CC1350器件(一个正在运行外设、另一个多角色)之间建立连接 并使用 BLE 测量这两个器件之间的 RSSI、然后使用低于1GHz 技术从多角色器件广播这些 RSSI 值、以便位于较远位置的中央器件可以接收这些数据?

谢谢

Saandep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saandep,

    遗憾的是、我们不提供适用于 CC1350的 BLE 多角色示例应用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    感谢您的回复! 是否可以像更改外设那样修改 CC2650 for CC1350的多角色应用? 还是 CC1350不为多角色应用提供支持?

    谢谢

    Saandep