This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:使用 SmartRF Studio 7.

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/627901/boostxl-cc1125-using-smartrf-studio-7

器件型号:BOOSTXL-CC1125
主题中讨论的其他器件:CC1125

我已经订购了 CC1125的 Booster Pack、并期待明天能收到。 我下载了 SmartRF Studio 7并选择了 CC1125以离线运行。 在设备控制面板中有一个称为类别的窗口、其中给出了频段- 868、434和169。 为什么不给出915?

谢谢

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于915MHz、您可以使用868MHz 设置、只需更改频率即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢