This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:SimpliciTI - 2个邻近的网络

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/627070/cc1110-cc1111-simpliciti---2-networks-in-close-proximity

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI

我知道这是一个旧堆栈、但我们的产品已经发布了5年多、而且我们还有一个新问题。

新问题:

有2个网络非常接近、但工作频率不同。 经过几天稳定的通信后、网络 A 上的活动将突然导致网络 B 的通信停止、直到网络 A (接入点)断电、然后网络 B 活动恢复。

有什么想法吗?

感谢您的帮助和时间、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过数据包监听这两个网络、了解网络上射频方面的进展情况?

    谢谢、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网络运行频率之间的差值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Barry。 是的、我们可以使用频谱分析仪看到快速信号、该分析仪位于系统的工作频率上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统是一个星形网络(1个 AP /多个 ED)、配置为使用4个通道的任意组合。 它不是跳频。 它只在最安静的通道上监听、并在启用的每个通道1-4上广播。

    系统 A 设置为使用单通道频率911.5MHz。
    系统 B 设置为使用4个通道中的3个、904.5MHz、918.5MHz 和925MHz。
    每个系统都有自己的 Net-ID。

    系统 A 具有无法与其 MCU 通信的 EDS。 但是、系统 A 上的并非所有 EDS 都存在此问题。 AP 仍在接收来自正常操作系统 A EDS 的数据。

    系统 B 保持正常工作行为。 当系统 B 的 AP 断电时、所有系统 A EDS 返回正常运行状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统 B 节点与系统 A 节点的距离有多近? 这两个网络的频率分布在几 MHz 之间、这意味着阻塞不应成为问题、但如果节点关闭、则可能是问题。

    您是否能够弄清当某个系统 A 节点无法通信时会发生什么情况? 代码仍按其应有的方式运行、或者节点发生故障。 如果稍后发生、则异常处理的方式是怎样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dang it、我并不是说单击 Resolved。 如何撤消还原设置?

    节点之间的距离为6英寸。

    我们仍在尝试弄清发生了什么。 我们在系统中运行时无法访问固件。 此外、死锁需要几天的时间、因此也无法进行快速测试。 此时、我们将尝试更好地了解故障并找到要查看的方向。 我们非常感谢您提出的任何建议。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    TI 提供了一个将对 SimpliciTI 数据包进行解码的数据包监听器。 您将需要一个通过 USB 连接到 PC 的射频开发板。
    www.ti.com/.../PACKET-SNIFFER
    您可能需要使用 SmartRF Studio、根据设备使用的射频参数为监听器生成配置文件。 我发现数据包监听器在尝试跟踪 SimpliciTI 射频问题时非常有用。

    谢谢、
    Barry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Barry。 我们将对此进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6英寸的声音就在附近。 当一切正常时、您是否知道 RSSI? 参考文献 www.ti.com/.../swra147b.pdf

    我不知道如何才能关闭经过验证的答案。