This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:CC1350和 BLE 角色示例应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/625900/ccs-launchxl-cc1350-cc1350-and-ble-roles-sample-applications

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10/docs/blestack/software-developers-guide/ble-stack-2.x/index.html#creating-a-custom-bluetooth-low-energy-application
提及 CC1350 Simplelink BLE Stack 的几个示例应用:

  • simple_central
  • simple_peripheral
  • simple_broadcaster
  • simple_observer

WHEREOF 只有 simple_peripheral 出现在要导入到 CCS 中的 Resource Explorer 中。

当我计划为一对通信 CC1350使用中央和外设角色时、在哪里可以找到 simple_central 应用程序?

或者、simple_peripheral 应用能否轻松转换为中心角色?

 

此致、谢谢!

HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc13x0 SDK 仅包含 simple_peripheral 项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但堆栈支持它吗?