器件型号:CC120XEM-868-930-RD
您好!
我正在尝试在透明串行模式下使用 CC1200、同时使用 ASK/OOK 射频信号。
我尝试将解码信号传输到 IOCFG0。
对于测试结果、我执行了以下操作:
复位器件
选择通用配置 符号速率4.8kps、OOK、RX BW 128Khz
将频率更改为916.5
SYNC_CFG1:SYNC_MODE = 0
IOCFG0 = 9
前导码_CFG1:NUM_PREAMBLE = 0
MDMCFG1:FIFO_EN = 0
PKT_CFG2:PKT_FORMAT = 3
MDMCFG0:Transparenty_mode_EN=1
我发送 SCAL 命令来校准器件
我发送 SRX 命令以进入 RX 模式、并在 IOCFG0上获取以下数据(请参阅随附的图片)。
黄色表示配置为跨串行模式的 CC1101器件对信号进行解码(请注意、信号符号速率为100kps)。
我进入空闲状态
将 MDMCFG2.IPSAMPLER_P 更改为2
将 RX 滤波器带宽更改为400 (416.666)
将符号速率更改为100kps、然后返回 RX I 得到以下结果
为什么演示套件的输出中存在所有"噪声"、
是否有任何特定的配置我应该更改以避免串行输出切换。
我做了最后一个更改、我移除了天线、得到了这个。