This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:RF 传播异常是南非

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/626508/cc1125-rf-propagation-anomaly-is-south-africa

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他部件:CC1190CC1120

我希望我能从这里的专家那里获得一些建议、或许能让我们了解到我们在最近使用 TI 无线芯片 CC1125+CC1190时遇到的一个奇怪问题。

我们系统部署的一些背景信息:

我们将无线电芯片组用作 UGS 网络中的通信源、多个接地节点与单个网关节点进行通信。 传感器节点和网关节点均采用相同的无线电芯片组 PCB (包含 CC1125 + CC1190射频前端)。 无线电 PCB 由我们设计和构建、参考设计来自 TI 在评估套件上实施的参考设计。 然而、UGS 网络中使用的天线是一个基于柔性贴片 PCB 的天线、嵌入在模块中以实现加固、而不是外部鞭状单极天线。 使用的天线是一个简单的 COTS 915MHz 频带线性极化天线、它基于曲折型单极概念。 因此、天线和电子系统嵌入在机箱中、并部署在靠近地面的位置(距离地面约5cm)。 我们使用 Richard 的 Excel 电子表格根据 Friis 模型和2射线地面反射模型计算了预期距离估算、得出的估算值约为400-500m。

我们最初在新加坡的部署在干燥平坦的草地上、实现了大约150米至200米(地面到地面)的良好性能、其间没有障碍物。 这在各单元之间是一致的、并且是预期的、因为实际部署通常会使预测的理论计算距离估算下降50%至80%。

然而、最近我们在南非中部科珀顿进行了一次测试、发现我们的地地地测距离严重下降到仅20-30m。 传感器单元到单元的性能变化范围为10m 至45m (最大值)。 我们已启用 CC1125上的寄存器设置、以接近最大值的频率进行传输 功率 PA_CFG2 = 0x7D (+14dBm)、但在进一步扩展范围方面没有帮助。 试验部署地点是一个坚硬、紧凑的干土,其间没有障碍物,只有几块石头/岩石。 当模块稍微高于地面时、该范围会显著恢复。 当传输(传感器单元)从地面提升2m 且接收器(网关单元)放在地面上时、我们测试了最大250m 的距离。 作为预防措施、我们在涵盖800MHz 至1GHz 的频段中进行了频谱扫描、并且在我们的目标传输频段(915MHz)内没有发现异常干扰信号。

我们对两个不同地点的系统性能之间的主要差异感到困惑、而对地球地面介电导率图谷歌的快速搜索显示、这两个部署区域之间没有异常明显的差异。

另一个推测是、我们部署的地区是一个拥有丰富的铜矿和锌矿床的矿区。 我不确定这会如何影响接地射频传播、但磁异常可能会对电子器件或 PCB 造成一定程度的干扰。

感谢您提供的任何帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果两个装置都比地面高2米、那么您是否获得预期范围?

    您是否可以访问 VNA、以便检查天线是否在 SA 位置取消调谐?

    由于该单元靠近接地(在从天线可见的近场中)、因此靠近天线的材料的微小变化可能会产生影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 SA 中、我们只能在1个装置从地面升起约4米(放置在移动容器顶部)、另一个装置放在地面上的情况下进行测试、我们得到的范围约为250米。 回到 SG、我们在两个装置离地面约1.5米的情况下进行了自由空间 LOS 测试、并且接近理论近似值(400米)。

    遗憾的是、在 SA 中、我们没有用于测量天线 S11性能的 VNA、尤其是在地面。 因此,这对我们来说仍然是一个谜。

    至于土壤中可能会对天线辐射模式产生如此大的影响的物质,我们只能假设土壤中存在一些有损的物质会导致这种严重的降解。

    我想知道这里是否有人在处理这种有损地形方面有经验、或者在土壤电阻率/电介质和射频传播的影响方面有经验、尤其是在地到地传播方面?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有看到过这个问题、但另一方面、在大多数用户情况下、天线被放置在离地更远的位置。

    为什么不能将装置放置得更高一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于系统部署和设计的限制、天线必须嵌入机箱内。 该系统主要用作无人值守的接地传感器系统、因此我们通常必须处理低接地到接地通信。

    我知道这些限制确实会对总体射频性能和效率产生不利影响。 该小组准备权衡一些绩效收益、以满足这些限制条件。 但仍然困扰我们的主要问题是、考虑到所有其他因素(硬件、固件等)不变、位置差异(SG 与 SA)会导致射频性能出现如此巨大的差异、这是为什么会导致位置差异(SG 与 SA)的原因。

    就我们的情况而言、地面/环境影响似乎对我们的系统性能产生了严重的重大影响。

    之前、我曾提到 Richard Wallace、他的团队使用 CC1120芯片组和范围扩展器在 SA 中执行了一些射频传播实验。 不太确定他们的团队在处理该地区的射频传播时是否遇到任何异常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如视频所示(www.youtube.com/watch 一个板高于接地、另一个板~1.5m

    我知道、在 SA 中使用高于地面5 cm 的 VNA 进行测试有点棘手、但是否可以选择将一些土壤发运至实验室、以查看其是否会影响近场?

    不幸的是,我看不出我们如何最终测试这一点,因为这看起来与土壤有关。