This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:有关 CC1101-Q1射频收发器最高工作温度的问题

Guru**** 2555250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/625934/cc1101-q1-question-about-the-maximum-operating-temperature-of-the-cc1101-q1-rf-transceiver

器件型号:CC1101-Q1

您好!

我想使用 CC1101-Q1射频收发器开发汽车扭矩传感器。

遗憾的是、传感器要求最高工作温度为150°C、但由于数据表的原因、射频收发器的最高工作温度为125°C。

收发器在150°C 时是否也能完美工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    我们无法保证在数据表中指定的范围之外运行。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以根据 AEC-Q100 0级进行认证?