This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc1310:SDK 1.4中的远距离模式

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/625827/cc1310-long-range-mode-in-sdk-1-4

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: SimpliciTICC1350

您好!

如何在 CCS SDK 1.4中为 cc1310设置远距离(625bps)模式?

我尝试使用 SmartRF -> CodeExport、解决了"器件系列"问题、如此处所述( )

但所有数据包都带有 CRC 错误。 然后、我通过 SmartRF 发送数据包-一切正常。

我尝试使用2个 cc1350 LP 进行实验-结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以更改"#define CONFIG_PHY_ID (APIMAC_STD_US_915_PHY_1)" config.h、以使用以下定义之一:

    APIMAC_general_US_LRM_915_PHY_129
    APIMAC_general_China, LRM_433_PHY_130
    APIMAC_general_ETSI_LRM_863_PHY_131