This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-Chronos:RF-RX 模式下电流消耗过高

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/625208/ccs-ez430-chronos-too-high-current-consumption-on-rf-rx-mode

器件型号:eZ430-Chronos
主题中讨论的其他器件:CC430F5137

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我将一个简单的程序写入了一个芯片 CC430F5137、即868MHz 时多个字节的传输和接收。 工作正常。 现在、我将尝试为 eZ430-Chronos 应用此程序。 也可以工作、但电池快速放电。 我进行了测量、发现变速器中的电流- 40mA (正常)、 接收时的电流- 60mA (应为20mA!)。 可能出什么问题了? (传输完成后、我关闭发送器:Strobe (RF_Sidle)并打开接收器:Strobe (RF_SRX)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、illi、

    我不太熟悉无线电方面的东西、但我首先要检查的是 CC430F5137 EVM 和 eZ430-Chronos EVM 之间的引脚差异。 我知道 Chronos 附加了一些额外的铃音和哨音、以展示连接的手表功能。 检查以确保您未将引脚设置为内部输出低电平、但在电路板上将其拉高。 加速计或 LCD 可能配置不正确、也会消耗电池电量。 除此之外、我将从一些 Chronos 代码示例开始、并根据您的需求进行更改。