This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110EMK868-915:单元无法在 HID 演示中工作

Guru**** 2581405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530EMK, CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/624306/cc1110emk868-915-unit-fails-to-work-on-hid-demo

器件型号:CC1110EMK868-915

您好!

我想用于本单元的 HID 演示。 我将其放置在可识别 emk 的 SmartRF05EB 上。 使用 SmartRF 闪存编程器对 simple_hid_eb.hex 文件进行编程(并进行验证)可以正常工作、但器件上没有变化。

我还有 一个 CC2530emk 、我可以使用其 simple_hid_eb.hex 对其进行刷写、它会立即工作。

问题是什么? 它是否与 SmartRF04和 SmartRF05之间的差异有关?

谢谢、

Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您参考的是 CC USB 软件示例中描述的 HID 示例
    用户指南( http://www.ti.com/lit/swru222 )。 声明"CC1110EM 和 CC2510EM 必须插入 SmartRF04EB。
    必须将 CC2530EM 插入 SmartRF05EB"。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Siri、

    我确实希望像您所设想的那样使用 HID 示例。
    我目前有 CC1110EM 和 SmartRF05EB、它们必须协同工作才能完成该项目。
    因此、为了实现这一目标、我必须了解如何将工作区弄成木。

    此致、
    Ariel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们针对 CC1110EM 的所有示例都在 SmartRF04EB 上运行。 不同 EB 的静态原理图是联机的、因此您可以自由地自行移植代码。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Siri、

    移植代码正是我要做的。
    您能在哪里找到差异吗?

    此致、
    Ariel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下链接显示了您要处理的不同硬件。

    SmartRF04EB
    http://www.ti.com/lit/swru134
    CC1110EM:
    www.ti.com/.../swrr048
    SmartRF05EB:
    http://www.ti.com/lit/swru210

    BR
    Siri