This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201EMK-868-930:GPIO 信号

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/624109/cc1201emk-868-930-gpio-signal

器件型号:CC1201EMK-868-930
主题中讨论的其他器件:CC1201

大家好

我通过 MCU 控制 CC1201、它运行得很好。

但我无法解释 GPIO 引脚0引脚1上的信号。

我映射引脚0在接收到前置/同步字时上升、在接收到所有有效载荷数据时下降、我不使用 CRC。  

与传输数据的引脚1相同、 在发送前导码/同步字时上升、在传输完成时下降。

我使用2组(MCU + CC1201)、TObe 传输和接收器。

我无法理解的一点 是、引脚1 (传输集)下降到引脚0 (接收器集)下降之间的时间为115μs μ s。(尽管我将2集放置得非常近、为20cm)

我包含了我通过逻辑分析仪捕获的 GPIO 信号的图片。

(在 mypicture 上、Pin1是 GPIO1、Pin0是 GPIO2)

任何人都有解释。

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些信号用于向 MCU 指示无线电已完成接收/发送、并且可以安全地启动下一条指令(TX、RX、PWD 等)、并且不是显示信号空中时准确时序的信号。 因此、即使可以忽略通过无线方式发送信号所需的时间、也会存在与发送的数据包和接收的数据包进行比较的差异。 寄存器设置也将起作用。 例如、如果启用了附加状态、则状态字节将为、但在 RX 端信号取消置位之前、状态字节将位于 FIFO 中。

    BR
    Siri