This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:占空比

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/623915/cc110l-duty-cycle

器件型号:CC110L

您好!

参考 ETSI EN 300 220-1和 ETSI EN 300 220-2、我发现我感兴趣的频带中有以下限制:

868.0 - 868.6MHz:25mW、占空比<= 1%或有礼貌的频谱访问。

礼貌频谱访问:

"在传输之前、有礼貌的设备会感应信道、至少保持空闲信道评估间隔、以确定信道是否空闲。 如果在空闲信道评估监听间隔内的平均信号电平低于 CCA 阈值、器件将继续传输。 如果平均信号电平高于信号阈值、礼貌器件会将其传输推迟到稍后的时间。 在随机间隔(最小延迟周期的倍数)到期之前、设备不得尝试以相同的工作频率重新传输。 或者、设备可以选择另一个工作频率、然后再次开始传输前的监听时间(AFA、如第5.21.4条中所述)。"


从这一点可以看到、使用 LBT +随机延迟时、即使不实施 AFA (AFA 似乎只是其中一个选项)、您也不需要遵循占空比<=1%的规定。

请确认解释。

此致、

Carloalberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解与我们的理解相同。 如果您无法满足占空比要求、则似乎不再需要 LBT + AFA。 LBT +随机延迟就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在深入阅读之后、我意识到、无论如何、您都必须遵循 ETSI EN 300 220-1中编写的"表48:有礼貌频谱访问时序参数的参考限制"。
    其中
    超过1小时的最大 Tcum_on =在每小时200kHz 频谱部分上允许的最大累积导通时间=每200kHz 频谱100s/1h
    因此、在 LBT +随机延迟结束时、您可以将占空比从1%提高到
    100 x 100 / 3600 = 2.78 %

    你怎么看? 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LBT 器件的最大"占空比"约为每200kHz 频谱2.7%(每小时100秒)。 如果您具有频率捷变系统+ LBT 并使用3MHz 频谱(例如)、则可以具有41.6%的最大占空比(只要所有通道都得到同等利用)。