This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIMAC:如何在广播时设置源 Pan ID

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/622279/timac-how-to-set-source-pan-id-while-broadcasting

器件型号:TIMAC

尊敬的 TI 团队:

我们正在尝试发送一个广播数据包

源 PANID 为 Random、目标 PANID 为0xFFFF。

但我们只能使用 Dest PANID 发送、并且源 PANID 被 elived (PANID 压缩标志始终为真)。

那么、问题是如何在 TIMAC 中设置源 panid 并将 PANID 压缩标志设置为 false。

请在这方面为我们提供指导。

此致

- Vinoth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinoth:
    不确定这是否有用,但我们可以尝试,我假设您是 MAC_mcpsdatareq()通过无线方式发送数据。
    该请求中的 srcAddrMode 是什么? 它不应为"0"。 如果不是"0"、您可以共享的值
    - srcAddrMode
    - dstAddrMode
    您在请求中使用的任何其他内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyash、

    感谢您的回复。

    在本例中、以下是值。

    - srcAddrMode = SADDR_MODE_EXT ; (SADDR_MODE_EXT = 3)
    - dstAddrMode = SADDR_MODE_SHORT;(SADDR_MODE_SHORT = 2)

    在 发送广播包之前、我调用了 MLME_SetReq (MAC_PAN_ID、0xFFFF)。

    有什么想法吗?

    谢谢

    - Vinoth